+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le test de Turing est une procédure conceptuelle proposée en 1950 par le mathématicien britannique et pionnier de l'informatique Alan Turing pour évaluer la capacité d'une machine à présenter un comportement intelligent indiscernable de celui d'un humain. Dans sa forme originale, le test prend la forme d'une expérience de pensée dans laquelle un humain (un juge) mène une conversation - généralement via un terminal texte - avec deux participants : un second humain et une machine. Si le juge n'est pas en mesure d'identifier avec une certitude raisonnable lequel des interlocuteurs est humain, la machine est considérée comme ayant réussi le test de Turing.
L'objectif du test n'est pas de déterminer si la machine "comprend" ou "pense" consciemment, mais si son comportement dans une interaction linguistique peut simuler une communication humaine au point de ne pas pouvoir être distingué d'une conversation avec un être humain. L'hypothèse clé ici est d'observer les effets de l'action plutôt que la structure interne du système. Pour cette raison, le test de Turing est un point de référence dans les discussions philosophiques et techniques sur l'intelligence artificielle, la conscience de la machine et les limites de l'automatisation des compétences cognitives humaines.
Bien que le test de Turing ait joué un rôle fondamental dans le développement de la recherche sur l'intelligence artificielle, de nombreuses critiques et modifications sont apparues au fil du temps. Les objections portent notamment sur le fait qu'il se concentre uniquement sur l'imitation externe, qu'il omet une compréhension plus approfondie de la sémantique et qu'il est sensible aux stratégies qui masquent les limites du système. Malgré cela, le test reste l'un des symboles les plus connus des tentatives de détermination du niveau d'"intelligence" des machines et sert souvent de référence pour évaluer la sophistication des systèmes conversationnels et des modèles de langage.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.