+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Transformateur de Scott (système de Scott) - définition

Le transformateur de Scott est un système de transformation spécial qui permet de convertir une tension triphasée en tension biphasée et vice versa, tout en maintenant l'équivalence de puissance et en minimisant l'asymétrie de charge. Il se compose de deux transformateurs monophasés couplés : un transformateur principal et un transformateur auxiliaire, connectés de manière à produire deux tensions de sortie avec un déphasage de 90° l'une par rapport à l'autre, caractéristique des systèmes biphasés.

Le principe de fonctionnement repose sur une sélection appropriée des engrenages et des points de prise des enroulements, ce qui permet de convertir le système triphasé symétrique en deux tensions biphasées indépendantes et orthogonales. Le transformateur principal est connecté à deux phases du système triphasé, tandis que le transformateur auxiliaire est connecté à une phase et au point de prise spécial du premier transformateur, situé à 86,6 % de la longueur de l'enroulement. Cette connexion garantit que le rapport de tension est maintenu en ligne avec le système biphasé et permet une compensation mutuelle de la puissance réactive entre les enroulements.

Cette solution a trouvé une application notamment dans les industries américaine et japonaise pendant la période de transition entre les systèmes biphasés et triphasés, où elle a facilité l'interopérabilité des équipements basés sur des normes d'alimentation électrique diverses. Elle a également été utilisée dans les systèmes d'entraînement et de traction lorsqu'il était nécessaire d'alimenter des moteurs biphasés à partir d'un réseau triphasé ou vice versa. De nos jours, les transformateurs de Scott sont peu utilisés, principalement à des fins spécialisées ou en laboratoire, mais ils restent un exemple important de l'application de la théorie des réseaux et de la transformation des systèmes multiphasés.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI