+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La transmission en série est un mode de transfert de données dans lequel bits d'information sont transmis l'un après l'autre, à intervalles successifs, sur une seule ligne de transmission ou canal de communication. C'est le principal mode de communication utilisé en électronique numérique et en télécommunications, en particulier lorsque la simplicité des connexions, un petit nombre de Fils et des ressources matérielles limitées sont cruciaux.
Contrairement à la transmission parallèle, où de nombreux bits sont transmis simultanément sur plusieurs lignes, la transmission en série utilise moins de chemins physiques pour les signaux, ce qui réduit le coût et la complexité des circuits et minimise le risque d'interférences électromagnétiques résultant d'une transmission non synchronisée. Ce type de transmission peut se faire en mode synchrone, où les données sont transmises au rythme d'une horloge commune, ou en mode asynchrone, où la synchronisation est réalisée par des bits de départ et d'arrêt dans chaque trame de données.
La transmission série est largement utilisée dans les interfaces de communication telles que UART, SPI, I²C, USB, RS-232, RS-485, ainsi que dans des technologies plus avancées telles que PCI Express, Ethernet ou SATA. En raison de sa grande flexibilité et de son évolutivité, il est possible de transmettre des données sur des distances considérables et avec une large bande passante , ce qui fait de ce mode de transmission un élément clé des systèmes numériques modernes. Un aspect important de la transmission en série est également la gestion par protocole des cadres de données, le contrôle des erreurs et les mécanismes de synchronisation qui garantissent une interprétation correcte des informations du côté de la réception.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.