+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Bipolar transistor - definition

A bipolar transistor (Bipolar Junction Transistor, BJT) is a three-terminal semiconductor active element used for amplifying electrical signals and switching currents in analogue and digital circuits. Il est constitué de trois couches semi-conductrices dont les types de conductivité alternent : type n et type p, ce qui crée deux barrières de potentiel de jonction - émetteur-base et base-collecteur. Depending on the arrangement of the layers, there are two types of bipolar transistors: NPN et PNP, qui diffèrent par le sens de circulation du courant et la polarité des tensions d'alimentation.

The operation of a bipolar transistor is based on controlling the flow of majority charge from the emitter to the collector via a thin base layer. Le courant de base, bien que faible, permet de contrôler un courant de collecteur beaucoup plus important, ce qui permet un gain de courant et de tension. En mode actif, la jonction émetteur-base est polarisée dans le sens de la conduction et la jonction base-collecteur est polarisée dans le sens de la pénétration. A characteristic feature of a bipolar transistor is its dependence on control current, unlike unipolar transistors (e.g. MOSFETs), which respond to voltage.

Bipolar transistors exhibit high linearity and wide bandwidth, making them useful in amplifier, generator, mixer and signal buffer circuits. Ils sont utilisés aussi bien dans des circuits discrets simples que dans des circuits intégrés complexes. Leurs paramètres techniques, tels que le gain en courant, la fréquence limite ou la puissance de perte, sont sélectionnés en fonction de l'application, du niveau de signal et des caractéristiques dynamiques requises. Des versions spéciales avec une surface de connecteur, une résistance thermique et une capacité à conduire des courants élevés accrues sont utilisées dans les circuits de puissance.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI