+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mise à la terre - définition

La mise à la terre est la connexion de l'élément de l'installation électrique avec la terre (ground) pour fournir un potentiel de référence commun et une protection contre les effets des surtensions, des courts-circuits et de la foudre. C'est un élément essentiel du système de protection contre les chocs électriques, qui permet aux courants de fuite, de surtension ou de défaut d'être déchargés en toute sécurité dans la terre, minimisant ainsi le risque de choc électrique et d'endommagement de l'équipement.

Techniquement, la mise à la terre est réalisée par un conducteur de protection reliant l'élément protégé à la terre - un conducteur métallique enterré dans le sol ou dans le béton des fondations, capable de conduire le courant dans le sol. La valeur de l'impédance de cette connexion est cruciale pour l'efficacité du système de protection, y compris le déclenchement correct des disjoncteurs à courant résiduel et la dissipation rapide de la charge. Une mise à la terre efficace a également pour effet de réduire les différences de potentiel entre les points de l'installation, ce qui accroît la sécurité des personnes et des équipements.

Selon la fonction exercée, il existe divers types de mise à la terre, notamment la mise à la terre de protection, la mise à la terre opérationnelle, la mise à la terre fonctionnelle ou la mise à la terre de protection contre la foudre. La mise à la terre de protection concerne principalement les Enceintes métalliques des équipements électriques et garantit qu'en cas de rupture de tension à leur surface, le courant est dirigé en toute sécurité vers la terre. La mise à la terre opérationnelle concerne les points de fonctionnement d'un système, comme le centre d'un transformateur, tandis que la mise à la terre fonctionnelle vise à garantir le bon fonctionnement des systèmes électroniques, en particulier pour les signaux de faible amplitude ou sensibles au bruit.

Les paramètres techniques de la mise à la terre sont régis par des normes nationales et internationales qui définissent, entre autres, les valeurs admissibles de la résistance de la terre, les méthodes de mesure et les exigences relatives aux systèmes de protection dans les bâtiments et les installations industrielles. La mise en œuvre correcte et l'inspection périodique de la mise à la terre sont essentielles pour assurer la continuité de la protection et le fonctionnement sûr des systèmes d'alimentation électrique.

Mesureurs de résistance de terre

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI