+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

VLSI (Very Large Scale Integration) - définition

VLSI (Very Large Scale Integration) est le terme utilisé pour décrire la technologie d'intégration d'un très grand nombre de composants électroniques - principalement des transistors - dans une structure semi-conductrice unique, formant un circuit intégré (IC, Integrated Circuit). Le VLSI représente un stade avancé du développement de la microélectronique , où il est devenu possible d'intégrer des millions, voire des milliards de transistors sur une seule puce, ce qui permet de réaliser des fonctions logiques, de mémoire et de traitement complexes dans un petit volume.

La technologie VLSI est à la base des microprocesseurs, des puces mémoire, des processeurs de signaux (DSP) et des circuits spécialisés (ASIC) d'aujourd'hui. Le haut degré d'intégration permet d'atteindre des vitesses plus rapides, une consommation d'énergie plus faible, des tailles d'appareils réduites et des coûts de fabrication plus bas à une échelle de masse. La précision de la lithographie des semi-conducteurs, qui permet d'imager des structures microscopiques sur un substrat de silicium avec une précision de l'ordre du nanomètre, est essentielle à cet égard.

La technologie VLSI englobe à la fois les aspects physiques et logiques de la conception des circuits - du placement des transistors et des chemins de métallisation à la modélisation fonctionnelle, en passant par les essais, la vérification et l'optimisation des structures finies. Le processus de conception est assisté par des outils EDA (Electronic Design Automation), qui permettent la synthèse automatique, la simulation et le placement des circuits logiques dans la puce. En pratique, le VLSI combine des questions d'électronique, de physique des solides, de mathématiques discrètes et d'ingénierie informatique.

Le développement de la technologie VLSI a suivi les prédictions de la loi de Moore, qui supposait une augmentation exponentielle du nombre de transistors dans les circuits intégrés. Ces réalisations ont permis la création de systèmes numériques modernes tels que les smartphones, les ordinateurs personnels, les circuits intégrés et les solutions d'intelligence artificielle.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI