+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le VRM (Voltage Régulateurs Module) est un circuit électronique modulaire chargé de stabiliser et de fournir une tension d'alimentation spécifiée avec précision aux composants nécessitant des niveaux de puissance contrôlés avec précision, tels que les processeurs, les GPU, les mémoires ou d'autres circuits numériques avancés. Le VRM remplit une fonction essentielle dans les systèmes informatiques et les appareils électroniques modernes où la tension d'entrée varie considérablement en fonction des besoins des consommateurs.
Techniquement, le VRM est généralement un convertisseur d'impulsions buck (abaisseur de tension) qui ajuste dynamiquement le niveau de tension de sortie en réponse à des conditions de charge et de fonctionnement variables. Il se compose d'un contrôleur PWM (Pulse Width Modulation) , de transistors de puissance (généralement des MOSFET), de Bobines, de condensateurs de filtrage et de circuits de mesure. Le fonctionnement du VRM est basé sur l'activation et la désactivation des transistors de puissance afin de réguler la tension moyenne à la sortie, tout en minimisant la perte d'énergie.
Les VRM utilisés aujourd'hui dans les cartes mères d'ordinateurs et de serveurs doivent répondre à des exigences strictes en matière de stabilité de la tension, de rapidité de réponse aux changements de charge et d'efficacité énergétique. Ces exigences sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit d'alimenter les unités centrales de traitement (CPU) et les unités de traitement graphique (GPU), dont la consommation d'énergie peut varier de manière dynamique en fonction de la charge. Les solutions VRM avancées intègrent également des fonctions de surveillance, de protection thermique et de courant, ainsi que la prise en charge de la régulation de la tension conformément aux spécifications des fabricants de processeurs (par exemple, Intel VRD, AMD SVI).
Les performances du VRM ont un impact direct sur la stabilité du système, ses capacités d'overclocking et la culture énergétique globale de l'appareil. Les aspects électroniques et thermiques sont cruciaux dans la conception des VRM, ce qui en fait l'un des composants de puissance les plus avancés des plateformes informatiques d'aujourd'hui.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.