+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Wi-Fi (abréviation de Wireless Fidelity) est une technologie de transmission de données sans fil, basée sur la norme IEEE 802.11, qui permet aux appareils électroniques de communiquer dans des réseaux informatiques locaux (WLAN - Wireless Local Area Network) et d'accéder à Internet sans avoir besoin de fils. Le système Wi-Fi utilise les ondes radio pour transmettre des informations dans la bande ISM (Industrial, Scientific and Medical), généralement dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, et dans les versions plus récentes également dans la bande 6 GHz.
Du point de vue de l'architecture du réseau, le Wi-Fi est basé sur un modèle client-point d'accès, dans lequel les appareils finaux (par exemple les ordinateurs portables, les smartphones, les imprimantes) se connectent à un routeur ou à un point d'accès (AP - Access Point), qui gère le trafic du réseau et transmet les données au réseau câblé ou à l'internet. Le cryptage des transmissions est effectué par des protocoles de sécurité tels que WPA2 ou WPA3, qui garantissent la confidentialité et l'intégrité des informations transmises.
La norme IEEE 802.11 comprend de nombreuses versions et extensions, qui diffèrent par la largeur de bande , la portée et l'efficacité du canal radio. Le développement de cette technologie a permis d'atteindre des vitesses de transmission allant jusqu'à des centaines de mégabits, voire, dans les spécifications les plus récentes, plusieurs gigabits par seconde. Un aspect important du fonctionnement du Wi-Fi est le partage du support de transmission entre plusieurs appareils, ce qui nécessite l'utilisation de mécanismes de gestion des collisions et de la qualité de service (QoS).
Le Wi-Fi est aujourd'hui une solution largement utilisée dans les foyers, les bureaux, les institutions publiques, les transports et l'industrie. Il présente l'avantage de la mobilité, de la souplesse de configuration et de la capacité à déployer rapidement des réseaux sans avoir à poser de câbles. La technologie s'intègre également aux systèmes IoT (Internet des objets) , permettant aux appareils intelligents de communiquer et d'automatiser les processus dans les environnements domestiques et industriels.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.