+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un viscosimètre est un instrument de mesure utilisé pour déterminer la viscosité d'un liquide, c'est-à-dire la résistance qu'un liquide exerce lors de l'écoulement ou de la déformation sous l'effet de forces extérieures. La viscosité est une propriété rhéologique importante d'un liquide, qui affecte son comportement dans des conditions d'écoulement, de lubrification, de mélange ou de transport. La mesure de la viscosité est cruciale dans les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que dans l'ingénierie des matériaux et la mécanique des fluides.
Les viscosimètres sont classés en divers types selon leur principe de fonctionnement : capillaire, rotatif, à bille, vibrant et autres. Un viscosimètre capillaire, basé sur la loi de Poiseuille, mesure le temps nécessaire à un liquide pour s'écouler à travers un tube fin sous l'effet de la force gravitationnelle. D'autre part, un viscosimètre rotatif, typique des applications industrielles, détermine le moment de traînée créé lorsqu'un cylindre ou une broche immergé dans un liquide est mis en rotation, mesurant ainsi la viscosité dynamique.
Pour les liquides newtoniens, dont la viscosité ne dépend pas du taux de cisaillement, la mesure est sans ambiguïté et indépendante des conditions d'écoulement. Pour les fluides non newtoniens, dont les propriétés changent sous l'effet de la déformation, des méthodes plus sophistiquées et des modèles mathématiques sont nécessaires pour décrire la relation entre la contrainte et le taux de cisaillement.
Les viscosimètres numériques et automatiques offrent des fonctions supplémentaires telles que la mesure de la température, l'enregistrement des données, la capacité d'étalonnage et l'interface informatique pour augmenter la précision et la répétabilité des mesures. La détermination précise de la viscosité est essentielle pour le contrôle de la qualité, l'optimisation des processus et la prévision du comportement des fluides dans différentes conditions de fonctionnement. La viscosimétrie est un outil de diagnostic et de conception important dans de nombreux domaines de l'ingénierie et des sciences appliquées.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.