+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un langage de programmation visuel est une classe de langages de programmation , dans lesquels la création de la logique d'application se fait principalement par la représentation graphique des structures et des relations plutôt que par la syntaxe textuelle traditionnelle. Dans ce type de langage, les programmes sont construits en manipulant des objets graphiques - blocs, icônes, diagrammes ou organigrammes - qui représentent des opérations, des variables, des conditions ou des flux de contrôle. Chaque élément visuel correspond à une fonctionnalité spécifique et peut être lié à d'autres par des relations logiques ou de données définies.
L'objectif premier des langages de programmation visuels est de simplifier le processus de développement de logiciels, en particulier dans les environnements éducatifs, l'Automatisation industrielle et le prototypage rapide de systèmes. Ces types de langages permettent aux personnes n'ayant pas de connaissances avancées en programmation textuelle de comprendre plus facilement la logique du fonctionnement d'un programme, tout en permettant de suivre un flux de données et un contrôle intuitifs. En raison de leur nature, ils sont souvent utilisés pour enseigner les concepts algorithmiques de base et dans les systèmes SCADA, la robotique ou les Automates programmables.
Les langages de programmation visuels peuvent être mis en œuvre sous forme d'environnements autonomes ou d'interfaces graphiques qui génèrent le code source dans des langages textuels (par exemple, C, Python). Parmi les exemples de ces langages, on peut citer Scratch, Blockly, LabVIEW, Simulink ou Ladder Diagram utilisé dans la programmation des Contrôles logiques. Leur efficacité dépend de la clarté de la symbologie, de la capacité à faire évoluer la complexité du projet et de l'intégration avec d'autres outils d'ingénierie et de programmation.
D'un point de vue technique, les langages de programmation visuels sont basés sur des règles syntaxiques et sémantiques formelles, tout comme les langages textuels, mais leur structure de code prend la forme d'une représentation graphique d'un arbre syntaxique ou d'un diagramme de flux. Un langage visuel bien conçu permet à la fois l'interprétation non ambiguë d'un programme et sa compilation ou son interprétation par une machine d'exécution.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.