+1 500 000 produits offerts

6000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Décharge incomplète - définition

La décharge incomplète est un phénomène électrique local se produisant dans les isolants diélectriques, consistant en une pénétration partielle du matériau isolant sous l'influence d'un champ électrique dont l'intensité dépasse localement la rigidité diélectrique du milieu en question. Contrairement à la décharge complète (pénétration totale), la décharge incomplète ne couvre pas toute l'épaisseur de l'isolant et ne conduit pas directement à un court-circuit entre les Fils ou à un court-circuit. Il s'agit toutefois d'un processus dommageable car, à long terme, il peut entraîner une dégradation des matériaux d'isolation et conduire à une défaillance de l'équipement.

Ce phénomène peut se présenter sous diverses formes, telles que des décharges couronne, superficielles, intérieures ou autour d'inclusions gazeuses et de défauts structurels dans le matériau d'isolation. Les décharges incomplètes génèrent des impulsions de courant de très courte durée et de haute fréquence, accompagnées de l'émission de sons, de lumière ultraviolette et de gaz tels que l'ozone. Des décharges répétées peuvent entraîner une détérioration progressive des propriétés de l'isolant, une carbonisation de la surface, la formation de microfissures et le développement de canaux conducteurs.

La détection et l'analyse des décharges incomplètes est un élément important du diagnostic des équipements électriques tels que les transformateurs, les câbles haute tension, les appareillages de connexion ou les générateurs. La détection est généralement effectuée à l'aide de méthodes électriques, acoustiques, optiques ou radio, et les paramètres évalués comprennent l'intensité, la répétabilité et la localisation du phénomène. La norme CEI 60270 définit des procédures normalisées pour mesurer les décharges incomplètes dans l'isolation haute tension.

En électrotechnique, les décharges incomplètes sont considérées comme un signal précoce d'usure ou d'endommagement de l'isolation, de sorte que leur surveillance constitue la base de la maintenance prédictive et de l'évaluation de l'état des équipements à haute tension.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI