+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Disjoncteur à surintensité est un interrupteur mécanique de protection conçu pour interrompre automatiquement le flux de courant électrique dans un circuit lorsque la valeur de courant spécifiée est dépassée. Sa fonction est de protéger l'installation électrique, les consommateurs et les utilisateurs contre les effets des surcharges et des courts-circuits qui peuvent entraîner une surchauffe des Fils, des dommages aux équipements ou un incendie. Le disjoncteur à surintensité a une fonction de protection comparable à celle d'un fusible, mais il a la capacité de s'enclencher de manière répétée après un déclenchement, ce qui facilite l'utilisation et l'entretien.
Les éléments essentiels de la conception d'un disjoncteur à surintensité sont les mécanismes de détection de surcharge et de court-circuit. L'action de surcharge est réalisée au moyen d'un déclencheur thermique, généralement sous la forme d'un bilame qui se plie lorsque la température augmente, ce qui déclenche le mécanisme de déconnexion. Le court-circuit est détecté par un déclencheur électromagnétique - une bobine qui génère une force lors d'une augmentation soudaine du courant, permettant l'ouverture immédiate des contacts. Dans les deux cas, l'ouverture du chemin du courant interrompt le flux d'énergie vers la section protégée de l'installation.
Les disjoncteurs à surintensité sont classés en fonction de la caractéristique temps-courant, qui définit le temps de réponse de l'appareil en fonction du niveau de courant. Les caractéristiques les plus couramment utilisées sont B, C et D, qui diffèrent par leur sensibilité aux impulsions de courant et leur adaptation à divers types de consommateurs. Les disjoncteurs modernes peuvent également intégrer des fonctions supplémentaires, telles que la protection contre les courants résiduels, la capacité de commande à distance ou la communication dans les systèmes d'Automatisation des bâtiments.
Dans la pratique de l'installation, le disjoncteur de surintensité est monté sur un rail DIN dans l'appareillage de commutation et constitue un élément essentiel du système de protection contre les courts-circuits et les surcharges. Le choix d'un modèle approprié nécessite la prise en compte du courant nominal, des caractéristiques de protection et des paramètres de court-circuit du réseau. Le fonctionnement du disjoncteur doit être conforme aux normes applicables, notamment IEC 60898 ou EN 60898.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.