+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Distorsion harmonique (Distorsion harmonique totale. Distorsion harmonique totale, THD) est une mesure de la non-linéarité d'un signal électrique, qui décrit la proportion d'harmoniques d'ordre supérieur par rapport à la fondamentale. Idéalement, un signal sinusoïdal ne contient qu'une seule fréquence, un signal sinusoïdal ne contient qu'une seule fréquence - la fondamentale. Dans les systèmes électroniques réels, en particulier dans les systèmes d'amplification, cependant, des harmoniques supplémentaires peuvent apparaître, qui sont des multiples de la fréquence fondamentale, qui introduisent des distorsions dans le signal de sortie. Le THD détermine, dans quelle mesure ces harmoniques déforment le signal original.
La valeur du THD est généralement exprimée en pourcentage ou en décibels (dB) et calculée comme le rapport de la racine de la somme des carrés des amplitudes de tous les harmoniques à l'amplitude de la composante fondamentale. Plus le THD est faible, est faible, plus la reproduction du signal est fidèle et plus la qualité du traitement est élevée. Ce paramètre est particulièrement important dans les systèmes audio, la transmission de signaux, les Alimentations à découpage et les Onduleurs, où le maintien de l'intégrité de la forme d'onde est essentiel à la qualité des performances de l'appareil.
La distorsion harmonique peut résulter des caractéristiques non-linéaires des composants actifs, tels que les transistors ou les amplificateurs opérationnels, tels que les transistors ou les Amplificateurs opérationnels, ainsi que de la réponse du système aux surcharges, à la saturation ou à une mauvaise adaptation de l'impédance, saturation ou à une mauvaise adaptation de l'impédance. Dans le domaine de l'ingénierie de puissance, ce phénomène concerne l'alimentation de dispositifs électroniques dont la consommation de courant n'est pas linéaire-consommation de courant non linéaire, entraînant une détérioration de la qualité de l'énergie, une augmentation des pertes et des interférences électromagnétiques.
Pour les mesures en laboratoire et la certification des équipements, on utilise des analyseurs d'harmoniques, qui permettent de déterminer avec précision la valeur THD pour une bande de fréquence spécifique. Dans les-qualité, tels que les amplificateurs audiophiles ou les appareils de mesure médicaux, un THD inférieur à 0,01%, tandis que dans les applications moins critiques, des valeurs plus élevées sont acceptables, en fonction de l'application spécifique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.