+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Source de courant - définition

Une source de courant est un composant d'un circuit électrique, dont la principale caractéristique est de fournir un courant constant quelle que soit la valeur de la tension à ses bornes. Idéalement, une source de courant génère un courant bien défini indépendamment de la résistance de la charge ou d'autres conditions externes. En réalité, toute source de courant réelle a une capacité limitée à maintenir un courant constant - en particulier aux tensions extrêmes ou en présence de perturbations.

Contrairement à une source de tension, qui dicte la valeur de la tension dans le circuit, une source de courant détermine la valeur du courant et la tension est façonnée en fonction de l'impédance de la charge connectée. Ce comportement rend les sources de courant particulièrement utiles dans les applications où un contrôle précis du flux de courant est important, indépendamment des changements dans les paramètres de la charge.

Les sources de courant sont largement utilisées dans les circuits électroniques, notamment comme charges actives dans les transistors, les générateurs de référence, les éléments d'alimentation des LED, les amplificateurs opérationnels ou les convertisseurs analogique-numérique. Their design can be based on active elements such as bipolar or field-effect transistors, in configurations that provide current stability through feedback or precise voltage reference.

Dans l'analyse des circuits, les sources de courant sont souvent utilisées pour simplifier les modèles, ce qui permet des simulations et des calculs basés sur la méthode des mailles ou des nœuds. Il existe également des sources de courant commandées en tension (VCCS) et des sources de courant commandées en courant (CCCS), qui sont utilisées pour modéliser des relations dynamiques et non linéaires complexes dans les systèmes électroniques.

Des paramètres tels que la plage de fonctionnement en tension, la précision de stabilisation du courant et les caractéristiques de température déterminent la qualité et l'utilité de la source de courant réelle dans une application spécifique. La sélection appropriée de ces caractéristiques est cruciale pour garantir le bon fonctionnement des systèmes sensibles au courant.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI