+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Fotometría - definición

Fotometría es una rama de la óptica que se ocupa de la medición de la luz teniendo en cuenta la sensibilidad del ojo humano. A diferencia de la radiometría, que describe las propiedades de la radiación electromagnética en términos físicos, la fotometría se centra en magnitudes relacionadas con la percepción visual, como la iluminancia, la luminancia, el flujo luminoso o la intensidad luminosa. Las mediciones se basan en la denominada curva de eficacia luminosa espectral, que refleja la sensibilidad relativa del ojo humano a diferentes longitudes de onda de la luz visible.

La unidad fundamental de la fotometría en el sistema SI es el lumen, que se refiere a la cantidad de luz emitida por una fuente. Otras unidades, como el lux o la candela (cd), se utilizan para describir la distribución espacial de la luz y su efecto sobre las superficies. La fotometría desempeña un papel clave en el diseño de sistemas de iluminación, la evaluación de la calidad de las fuentes de luz y el análisis de las condiciones de visibilidad en espacios públicos, arquitectura e industria.

Las aplicaciones de la fotometría abarcan tanto mediciones de laboratorio como pruebas prácticas de iluminación en condiciones reales. Los sistemas de medición modernos utilizan fotómetros de alta precisión equipados con filtros que corrigen la respuesta espectral de los detectores para que reproduzcan con la mayor fidelidad posible las características de la visión humana. Esto permite cuantificar el confort visual, la eficiencia energética de la iluminación y el cumplimiento de las normativas fotométricas. La fotometría también es relevante en tecnologías de visualización, ingeniería visual y en la investigación de materiales ópticos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN