+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Conductor es un material o sustancia caracterizada por su capacidad para conducir libremente cargas eléctricas gracias a la presencia de portadores de carga, como electrones o iones. En el caso de los metales, que son los conductores más comunes, esta propiedad se debe a los electrones libres que se desplazan dentro de la estructura cristalina. Su movimiento bajo la influencia de un campo eléctrico genera corriente eléctrica, y la resistencia que encuentran durante su desplazamiento depende de las propiedades físicas y químicas del material.
La capacidad conductora de un material se determina por su conductividad eléctrica, que es el inverso de la resistividad – medida de la oposición al paso de corriente por unidad de volumen. Los mejores conductores incluyen el cobre y la plata, ampliamente utilizados en energía eléctrica, electrónica y telecomunicaciones por su baja resistencia y alta durabilidad. En aplicaciones especializadas también se emplean el aluminio, el oro, y en ciertas condiciones el grafeno o los superconductores.
Los conductores pueden adoptar la forma de cables, pistas de circuitos impresos, conectores, electrodos o materiales compuestos en estructuras electrónicas complejas. Sus propiedades afectan no solo al flujo de corriente, sino también a fenómenos como calentamiento, pérdidas de energía, apantallamiento electromagnético o compatibilidad electromagnética de los sistemas. Además de los conductores ideales, existen materiales que conducen solo bajo ciertas condiciones, como los semiconductores o los electrolitos, cuyo comportamiento depende de factores externos como temperatura, humedad o campo eléctrico.
Desde la perspectiva de la teoría del estado sólido, la conductividad en los metales se explica mediante el modelo de bandas, en el que la banda de conducción y la banda de valencia se solapan o están separadas por una brecha energética muy estrecha, permitiendo a los electrones pasar fácilmente al estado conductor. El análisis de estas propiedades permite diseñar materiales adaptados a funciones técnicas e industriales específicas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.