+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Voltio (volt, V) - definición

Voltio (V) es la unidad de tensión eléctrica, diferencia de potencial y fuerza electromotriz en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Un voltio se define como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un conductor cuando una corriente de un amperio disipa una potencia de un vatio. En términos generales, el voltio describe la capacidad de un campo eléctrico para realizar trabajo sobre una carga: cuanto mayor es el voltaje, mayor es la energía asignada por unidad de carga.

El concepto de tensión es fundamental en la ingeniería eléctrica, la electrónica y la física del campo electromagnético. En la práctica, la tensión eléctrica representa la "fuerza impulsora" que permite el flujo de corriente en un circuito. Puede ser generada por fuentes electroquímicas (como pilas o baterías), electromagnéticas (generadores, transformadores) o piezoeléctricas. El voltio es una unidad derivada expresada mediante las unidades base del SI como julio por culombio (J/C), lo que vincula la tensión con el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga unitaria.

El nombre de la unidad honra al físico italiano Alessandro Volta, inventor de la primera celda electroquímica. En aplicaciones técnicas, la tensión es un parámetro esencial en el diseño de sistemas de alimentación, transmisión y señalización. Los valores típicos de tensión varían ampliamente según la aplicación: desde unos pocos milivoltios en sensores hasta cientos de kilovoltios en líneas de transmisión de alta tensión.

En circuitos de corriente continua, el voltio describe una diferencia de potencial constante entre dos puntos; mientras que en corriente alterna (CA) se considera su valor eficaz y la forma temporal de la señal. En dispositivos electrónicos, la tensión no solo determina el correcto funcionamiento, sino también la seguridad de operación. El voltio es una unidad de medida omnipresente en instrumentos de control, documentación técnica y normas internacionales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN