+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Comenzando con Raspberry Pi AI HAT+

Fecha de publicación: 27-05-2025 Fecha de actualización: 10-04-2026 🕒 3 lectura min

¡Desbloquea la IA en tu Raspberry Pi 5! Sigue esta guía paso a paso para configurar el AI HAT+ y comenzar a explorar sus poderosas capacidades.

¿Has comprado el Raspberry Pi AI HAT+ pero no estás completamente seguro de cómo hacerlo funcionar? ¿O quizás estás considerando comprar uno, pero el proceso de instalación parece complicado? Consulta esta guía del experto en Raspberry Pi, Nate Contino, para avanzar sin problemas en todo el proceso de configuración paso a paso.

El Raspberry Pi AI HAT+ es una tarjeta de expansión con un acelerador de IA Hailo incorporado compatible con Raspberry Pi 5. La NPU (unidad de procesamiento neural) en esta tarjeta puede ser utilizada en una variedad de aplicaciones, como automatización del hogar, seguridad, control de procesos o robótica.

Está disponible en dos variantes: 13 y 26 tera-operaciones por segundo (TOPS).

Ambos están construidos alrededor de los aceleradores de inferencia de redes neuronales Hailo-8 y Hailo-8L. El primero es mejor para cargas de trabajo moderadas, mientras que el segundo es capaz de ejecutar redes más grandes y puede hacerlo más rápido. También puede ejecutar varias redes al mismo tiempo.

El AI HAT+ utiliza la interfaz PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) de Raspberry Pi 5 para comunicarse. Raspberry Pi 5 actúa como un host y detecta automáticamente el acelerador a bordo, utilizando la NPU para realizar tareas de computación de IA. Las aplicaciones de cámara rpicam-apps incorporadas en Raspberry Pi OS utilizan la NPU para realizar tareas de post-procesamiento compatibles.

Para usar el AI HAT+, ¡necesitarás un Raspberry Pi 5!

Minicomputadoras Raspberry Pi 5

Instalación del AI HAT+ paso a paso

El AI HAT+ viene con un cable de cinta, un encabezado de apilamiento GPIO (entrada/salida de propósito general) y hardware de montaje. Los necesitarás durante la configuración. Para instalar tu dispositivo, sigue estos pasos:

  1. Primero, asegúrate de que tu Raspberry Pi use el software más reciente. Para actualizar, ejecuta el siguiente comando: $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade.
  2. A continuación, necesitas asegurarte de que el firmware de tu Raspberry Pi también esté actualizado. Para ver la versión del firmware que estás ejecutando actualmente, usa el comando: $ sudo rpi-eeprom-update.
  3. Si la fecha indica el 6 de diciembre de 2023 o posterior, puedes continuar. Si la fecha es anterior al 6 de diciembre de 2023, ejecuta el siguiente comando para abrir la CLI de Configuración de Raspberry Pi: $ sudo raspi-config. En la sección Opciones avanzadas > Versión del cargador de arranque, elige Última.
  4. Luego, sal de raspi-config con Finalizar o la tecla de escape. Para actualizar el firmware a la última versión, ejecuta el comando: $ sudo rpi-eeprom-update -a. Luego, reinicia con sudo reboot.
  5. Antes de comenzar la instalación, asegúrate de desconectar tu Raspberry Pi de la energía.
  6. Recomendamos usar el AI HAT+ con el Raspberry Pi Active Cooler para lograr el mejor rendimiento. En ese caso, instálalo antes de instalar el AI HAT+.
  7. Usa cuatro de los tornillos proporcionados para instalar los separadores. Presiona firmemente el encabezado de apilamiento GPIO en los pines GPIO del Raspberry Pi para adjuntarlo. Mientras todos los pines caigan en su lugar, su orientación no es importante.
  8. A continuación, desconecta el cable de cinta del AI HAT+ y conéctalo al Raspberry Pi insertando el otro extremo en el puerto PCIe. Levanta el soporte del cable de cinta desde ambos lados e inserta el cable con los puntos de contacto de cobre hacia adentro, hacia los puertos USB.
  9. Cuando el cable de cinta esté completamente y uniformemente insertado en el puerto PCIe, deberías poder presionar el soporte del cable hacia abajo desde ambos lados para asegurar el cable de cinta en su lugar. Luego, puedes colocar el AI HAT+ en la parte superior de los separadores y asegurarlo con los cuatro tornillos restantes.
  10. Inserta el cable de cinta en la ranura del AI HAT+. Levanta el soporte del cable desde ambos lados, luego inserta el cable con los puntos de contacto de cobre hacia arriba. Con el cable completamente insertado, puedes presionar el soporte del cable hacia abajo.
  11. Felicitaciones, has instalado con éxito el AI HAT+, y ahora puedes comenzar a usarlo. Solo conecta el Raspberry Pi a la energía y el AI HAT+ será detectado automáticamente por el sistema operativo Raspberry Pi.

Nota: Este artículo no forma parte de la documentación oficial y puede no contener las últimas actualizaciones. Para obtener las instrucciones y orientación más actualizadas, por favor consulta la página de documentación del AI HAT+.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN