+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Henr (H) es la unidad de medida de la inductancia en el sistema SI, llamada así por el físico estadounidense Joseph Henry, uno de los pioneros del estudio del electromagnetismo. Describe la capacidad de un circuito eléctrico o elemento, más comúnmente una bobina, de producir una fuerza electromotriz (FEM) en respuesta a un cambio de corriente. En la práctica, esto significa que si la intensidad de la corriente cambia con el tiempo, aparece una tensión en el circuito para contrarrestar este cambio, según la ley de inducción de Faraday.
Una unidad henr se define como la inductancia de una bobina en la que un cambio de corriente de un amperio (A) por segundo da lugar a una SEM de un voltio (V). La interdependencia de estas magnitudes refleja la ley fundamental del electromagnetismo, que se utiliza en el análisis de circuitos dinámicos, convertidores de energía, transformadores, motores eléctricos y sistemas de transmisión de señales.
En los circuitos prácticos, la henr se utiliza a menudo en formas prefijadas, como milihenr (mH) o microhenr (µH), debido a los valores típicos utilizados en electrónica. La inductancia de un elemento depende de su geometría, el número de espiras, el tipo de núcleo y la colocación en el circuito. Junto con la capacitancia y la resistencia, es uno de los parámetros clave que caracterizan la respuesta de un circuito a señales variables, incluidas la resonancia, el filtrado y la amortiguación.
El Henr como unidad no tiene un equivalente directo en los fenómenos mecánicos, pero su importancia puede compararse a la masa en los sistemas dinámicos: describe la inercia de la corriente, es decir, la tendencia de una corriente a mantener su estado a lo largo del tiempo. En el contexto de los sistemas de potencia y la electrónica de potencia, este parámetro es importante para la estabilidad operativa, la calidad de la energía y la reducción del ruido.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.