+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
**La modulación por desplazamiento de fase (PSK) es una técnica de modulación digital en la que la información binaria se transmite cambiando la fase de una onda portadora. En lugar de modificar la amplitud o la frecuencia, la señal digital afecta al desplazamiento de fase de la onda sinusoidal en ángulos específicos que corresponden a sucesivos estados lógicos o combinaciones de bits. El desplazamiento de fase se produce en pasos discretos y está sincronizado con el reloj del sistema de transmisión, lo que permite al receptor leer los datos basándose en un análisis de las diferencias de fase entre símbolos sucesivos.
La forma más sencilla de sincronización de fase es la BPSK (Binary Phase Shift Keying), en la que se utilizan dos fases opuestas: 0° y 180°, que representan los valores lógicos 0 y 1. Las variantes más avanzadas, como QPSK (Quadrature PSK), 8-PSK o 16-PSK, utilizan un mayor número de estados de fase, lo que permite transmitir más bits por símbolo, aumentando la eficiencia espectral de la transmisión. En estos casos, la señal se representa como un vector en espacio complejo, y los estados individuales se codifican como puntos en un diagrama de fase (constelación).
La ventaja de la clave de fase es que es inmune a las interferencias de amplitud, lo que hace que la técnica sea especialmente útil en condiciones de calidad limitada del canal de transmisión. Sin embargo, a medida que aumenta el número de niveles de fase, aumenta la susceptibilidad a los errores debidos a los desplazamientos de fase causados por el ruido y la distorsión . Por lo tanto, el diseño de sistemas PSK requiere el uso de filtros adecuados, corrección de errores y sincronización de fase de la señal portadora entre el transmisor y el receptor.
La clave de fase se utiliza ampliamente en los sistemas de comunicación modernos, incluidos los estándares Wi-Fi, LTE, Bluetooth, TV por satélite y transmisión de datos en enlaces ópticos y de microondas. Esta tecnología es la base de muchos métodos modernos de modulación multinivel y adaptativa.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.