+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Máquina a Máquina (M2M) es un modelo de comunicación basado en el intercambio directo de datos entre dispositivos sin intervención humana. Esta tecnología permite la supervisión, el control y el análisis automáticos de procesos técnicos y operativos, lo que la convierte en la base para la gestión remota de sistemas distribuidos y la construcción de infraestructuras Internet of Things (IoT).
La comunicación M2M se basa en la transmisión de datos entre sensores, controladores, ordenadores industriales u otros componentes equipados con interfaces de comunicación . Los datos se transmiten a través de diversos medios de transmisión, como redes celulares, Wi-Fi, Ethernet, comunicaciones por satélite o protocolos inalámbricos dedicados. Los componentes del sistema M2M pueden funcionar en modo punto a punto, punto a multipunto o como parte de una arquitectura cliente-servidor más amplia.
Una arquitectura M2M típica incluye una capa de dispositivo terminal, una capa de transmisión de datos y una capa de aplicación para interpretar y responder a la información recibida. Los dispositivos de un sistema de este tipo están equipados con microprocesadores, interfaces de comunicación y, a menudo, módulos lógicos para el procesamiento local de datos . Esto permite una respuesta autónoma a las condiciones cambiantes del entorno o a las señales de control, sin necesidad de intervención humana.
La tecnología M2M se utiliza en automatización industrial, sistemas energéticos, redes inteligentes, gestión de flotas, telemetría, medicina, agricultura de precisión y sistemas de seguridad. Las principales ventajas de este enfoque son el aumento de la eficiencia operativa, la reducción de los costes de explotación y el acceso a datos en tiempo real. La comunicación M2M, respaldada por el desarrollo de redes 5G y normas interoperables, es una parte importante de la transformación digital de la infraestructura técnica e industrial.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.