+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Definición de píxel

Un Píxel es el elemento más pequeño de una imagen rasterizada que representa una única muestra de información visual en una cuadrícula bidimensional. En el contexto de los gráficos por ordenador, las pantallas y el procesamiento de imágenes, un píxel es la unidad básica de representación del color y el brillo en una porción específica del espacio de la imagen. Cada píxel tiene coordenadas espaciales y valores numéricos que definen su color, normalmente almacenados como componentes RGB (rojo, verde, azul) o en otros espacios de color como CMYK, YUV o HSV.

En las pantallas electrónicas como monitores, televisores, pantallas LCD u OLED, los píxeles son los elementos físicos de una matriz que emiten o modulan la luz. En el caso de las imágenes digitales almacenadas en archivos gráficos, los píxeles son representaciones lógicas, es decir, conjuntos de datos almacenados en la memoria del ordenador. La resolución de una imagen se define como el producto del número de píxeles horizontales y verticales, y cuanto mayor es el número de píxeles, mayor es el potencial de reproducción de detalles.

En las cámaras y matrices fotosensibles (por ejemplo, CCD, CMOS ), los píxeles son sensores que registran la intensidad de la luz que incide sobre su superficie. La información obtenida por estos detectores se procesa a continuación y se convierte en una señal digital, que reproduce la imagen real. En la tecnología de la imagen, parámetros como la resolución espacial, la profundidad de bits, el tamaño del píxel y la fotosensibilidad son cruciales para la calidad de la imagen obtenida.

Los píxeles no tienen un tamaño definido físicamente sin el contexto del medio de visualización. Su tamaño depende de su densidad de empaquetamiento (DPI - puntos por pulgada o PPI - píxeles por pulgada), que afecta a la nitidez y escalabilidad de la imagen. En los sistemas digitales, un píxel también puede contener datos de transparencia (canal alfa), información de profundidad, máscara o metadatos, lo que amplía su funcionalidad más allá de una simple representación en color.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN