+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Corrientes de Foucault - definición

La corriente de Foucault es un tipo de corriente eléctrica inducida que surge en materiales conductores debido a un campo magnético alterno que atraviesa el volumen de un conductor dado . Según la ley de inducción de Faraday, la variación del flujo magnético a lo largo del tiempo produce fuerzas electromotrices, que en un circuito cerrado o estructura conductora dan lugar a un flujo circulante de cargas eléctricas. Estas corrientes adoptan la forma de corrientes giratorias -de ahí su nombre- y se dirigen siempre a contrarrestar el cambio del campo que las ha provocado (ley de Lenz).

El fenómeno de las corrientes parásitas se produce en el interior de conductores masivos no aislados, como núcleos de transformadores, motores, carcasas metálicas o componentes electromagnéticos. Su presencia provoca pérdidas locales de energía en forma de calor, lo que puede provocar el sobrecalentamiento de los componentes, la reducción de la eficacia e interferencias con los equipos electromagnéticos. Para minimizar estos efectos no deseados, se utilizan técnicas que reducen su formación, como el laminado de núcleos, el uso de materiales magnéticos en polvo o el diseño de geometrías de conductores para reducir las zonas de flujo confinado.

Aunque la mayoría de las veces se consideran una fuente de pérdidas, las corrientes de Foucault también pueden ser útiles. Su presencia se utiliza en la tecnología de frenado sin contacto (por ejemplo, los frenos electromagnéticos), el calentamiento por inducción, la detección de defectos en los materiales y los métodos de imagen y ensayo de conductores, como la tomografía de impedancia o la inspección no destructiva por corriente. Su intensidad depende de la frecuencia del campo, la conductividad eléctrica del material y su tamaño geométrico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN