+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Toma de tierra - definición

Puesta a tierra es la conexión del elemento de la instalación eléctrica con la tierra (masa) para proporcionar un potencial de referencia común y protección contra los efectos de sobretensiones, cortocircuitos y rayos. Es una parte esencial del sistema de protección contra descargas eléctricas, ya que permite que las corrientes de fuga, sobretensión o fallo se descarguen de forma segura en la tierra, minimizando el riesgo de descargas eléctricas y daños en los equipos.

Técnicamente, la puesta a tierra se realiza a través de un conductor de protección que conecta el elemento protegido a la tierra - un conductor metálico enterrado en el suelo o enterrado en el hormigón de la cimentación, capaz de conducir la corriente al suelo. El valor de la impedancia de esta conexión es crucial para la eficacia del sistema de protección, incluyendo el correcto disparo de los disyuntores de defecto a tierra y la rápida disipación de la carga. Una puesta a tierra eficaz también tiene el efecto de reducir las diferencias de potencial entre los puntos de la instalación, lo que aumenta la seguridad de las personas y los equipos.

Otros tipos de puesta a tierra son la de protección, la operativa, la funcional o la de protección contra el rayo. La puesta a tierra de protección se refiere principalmente a las Carcasas metálicas de los equipos eléctricos y garantiza que, en caso de que se produzca una ruptura de tensión en su superficie, la corriente se dirija de forma segura a tierra. La toma de tierra operativa se refiere a los puntos de funcionamiento de un sistema, como el centro de un transformador, mientras que la toma de tierra funcional se refiere a garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos, especialmente para señales de baja amplitud o sensibles al ruido.

Los parámetros técnicos de la puesta a tierra están regulados por normas nacionales e internacionales, que definen, entre otras cosas, los valores admisibles de la resistencia de puesta a tierra, los métodos de medición y los requisitos de los sistemas de protección en edificios e instalaciones industriales. La correcta aplicación e inspección periódica de la puesta a tierra es crucial para garantizar la continuidad de la protección y el funcionamiento seguro de los sistemas de energía eléctrica.

Medidores de resistencia de tierra

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN