+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Interruptores de lengüeta

(1)

Interruptores reed – útiles en la automatización y la vida cotidiana

Los interruptores reed, también conocidos como sensores de láminas magnéticas, se conocen desde mediados de la década de 1930 y su diseño se ha modernizado constantemente a lo largo de los años. La simplicidad y la facilidad de implementación de estos elementos significaron que hasta hoy se usan como sensores para abrir puertas o ventanas. Con el desarrollo de la automatización, los interruptores reed también se han utilizado en pruebas y sistemas de propulsión. TME ofrece una amplia gama de interruptores de láminas que pueden funcionar en hogares, pero también como parte de instalaciones de motores.

¿Qué es un interruptor reed y cómo se construye?

El interruptor reed consta de varios elementos, que incluyen dos contactos de material ferromagnético, sellados en un recipiente hermético de vidrio. Los cables para colocar el interruptor reed directamente en el circuito eléctrico, como las instalaciones de alarma o los sistemas automáticos especializados, se llevan al exterior. Bajo la influencia del campo magnético externo, los cables comienzan a inducir su propio campo magnético y, como consecuencia, se atraen y se acortan. Para mejorar el rendimiento de los contactos, están recubiertos con un metal precioso, como oro, rutenio o tungsteno. Cuando conectamos dicho dispositivo a algún sistema eléctrico, cuando los elementos del interruptor reed se cierran, el circuito se cierra, lo que hace que la corriente eléctrica fluya.

El interruptor reed en sí no lo es todo, porque una parte importante del funcionamiento adecuado de todo el sistema es el actuador, que puede ser un imán permanente u otro elemento que genera un campo magnético. Tal elemento puede ser, por ejemplo, una bobina electromagnética, que junto con un interruptor reed forma un relé de láminas utilizado, entre otros, en dispositivos de prueba automáticos.

El funcionamiento de dicho sistema se basa en la posición mutua entre el interruptor reed y el actuador. Si el primero de estos elementos está en el campo magnético, entonces el sistema comienza a "funcionar", es decir, los contactos se cortocircuitan o se abren.

Debido al método de montaje del imán, podemos distinguir dos tipos de actuadores – ambos, sin embargo, funcionan según el mismo principio y están en una carcasa sellada, resistente al daño mecánico y al agua.

Actuador de superficie

Los interruptores reed con el actuador de superficie están adaptados para montarse en la superficie de ventanas o puertas. El imán se coloca en el ala, es decir, la parte móvil de la ventana, mientras que el interruptor reed se coloca en la parte fija. Es importante destacar que el interruptor reed, como un imán, se instala en lugares donde no estará expuesto a fuertes campos magnéticos. Esto interferiría con todo el sistema de alarma.

Los elementos del sistema de interruptor de láminas se pueden unir con cinta de doble cara, que se monta cada vez más en dispositivos tan pequeños, pero los tornillos son una solución mucho más duradera. Este tipo de interruptores reed los realiza la empresa Omron, cuyos productos están disponibles en la oferta de TME. El color básico en este caso es el blanco, sin embargo, cada vez se introducen más carcasas en las que puede encontrar marcos en colores no estándar. Por lo tanto, para pedidos más grandes, a pedido del cliente, el color de los elementos del interruptor reed se puede ajustar a las necesidades individuales.

Actuador de inserción

El imán en este interruptor reed está montado dentro de los marcos de puertas y ventanas. Tiene la forma de una conexión, que es una solución más elegante. Cada vez más fabricantes de puertas y ventanas están vendiendo sus productos con interruptores reed instalados de fábrica. TME ofrece descuentos para pedidos más grandes, así como pedidos fuera de la oferta fija.

Interruptores reed de cristal para usos especiales

Los interruptores reed también se utilizan en automatización o sistemas de varias máquinas. Gracias a ellos, es posible determinar la posición exacta de los pistones de cilindro utilizados en las líneas de producción. Estos elementos también funcionan bien para detectar la posición del brazo de un robot industrial que se puede encontrar en las fábricas de automóviles.

Los interruptores reed en carcasas de cristal de la marca MEDER, que están disponibles en la oferta de, también se montan en placas de circuito impreso, lo que aumenta el rango de funcionamiento del sistema.

Interruptores reed de alta calidad en TME

Los interruptores reed han encontrado una amplia aplicación tanto en objetos cotidianos como en dispositivos especializados y sistemas eléctricos. TME es un proveedor integral que ofrece una amplia gama de interruptores reed de fabricantes probados y conocidos.

Productos: 1

Almacén:

TME
Todo
Página 1
Relé reed; PCB; 59050
Denominación de fabricante: 59050-030
El productor: LITTELFUSE
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 6.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 6.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 5.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 5.36 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1 000)
Cantidad mínima a pedir: 1 000.
Multiplicidad: 1 000.