+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Frecuencia - definición

Frecuencia es una magnitud física que indica el número de repeticiones de un fenómeno periódico por unidad de tiempo. En el sistema SI se expresa en hercios (Hz), donde un hercio equivale a un ciclo completo por segundo. Este concepto se aplica en numerosos campos de la técnica y la ciencia, como la física, la electrotecnia, la acústica o las telecomunicaciones, y constituye un parámetro clave en la descripción de vibraciones, ondas y señales.

En el contexto de las ondas electromagnéticas, la frecuencia define la rapidez con la que cambian los campos eléctrico y magnético en el tiempo, lo cual afecta directamente la longitud de onda y las características de propagación. En los circuitos electrónicos, la frecuencia describe la velocidad de variación de la tensión o la corriente, lo que es esencial para el funcionamiento de generadores, filtros, osciladores y sistemas de transmisión de datos. En acústica, la frecuencia se refiere al número de vibraciones de una fuente sonora por unidad de tiempo y está directamente relacionada con la altura del tono percibido por el oído humano.

El concepto de frecuencia también se emplea en el análisis de señales, donde permite representar una señal en el dominio frecuencial mediante la transformada de Fourier. Esto posibilita la identificación de componentes dominantes y la evaluación del contenido espectral, siendo útil en diagnóstico, comunicaciones y procesamiento digital de información. En sistemas automatizados, la frecuencia también se asocia con la velocidad de operación de los elementos de control y ejecución, influyendo en la dinámica y precisión del funcionamiento del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN