+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Diodo es un componente semiconductor de dos electrodos que permite el paso de corriente eléctrica principalmente en una sola dirección. Está formado por la unión de dos regiones semiconductoras tipo n y p, que constituyen una unión p-n cuyas propiedades de conducción dependen de la polaridad del voltaje aplicado. En sentido directo, el diodo presenta una baja resistencia eléctrica, mientras que en sentido inverso la resistencia es muy alta, lo que limita el flujo de corriente.
La característica fundamental del diodo es su capacidad para rectificar corriente alterna, lo que lo convierte en un componente esencial en fuentes de alimentación, convertidores y rectificadores. Su funcionamiento se basa en las propiedades de los portadores de carga en el material semiconductor y en el mecanismo de recombinación de electrones y huecos en la interfaz de la unión. Según su diseño y aplicación, los diodos pueden optimizarse para distintos parámetros, como la velocidad de conmutación, el voltaje de ruptura o la eficiencia de conducción.
La tecnología de semiconductores ha permitido el desarrollo de numerosas variantes de diodos, como los diodos Zener, Schottky, emisores de luz (LED), túnel o láser, cada uno con una función específica en los circuitos electrónicos. Los diodos LED, además de su uso como indicadores, se emplean ampliamente en iluminación y pantallas. Por su parte, los diodos especializados se utilizan en circuitos de protección, modulación, detección de señales y sistemas de comunicación óptica. Como componente básico de la electrónica, el diodo forma parte de muchos sistemas funcionales complejos y sigue desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de tecnologías modernas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.