+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Unidad aritmética lógica (ALU) - definición

Unidad aritmética lógica (ALU) es un componente fundamental del procesador encargado de ejecutar operaciones matemáticas y lógicas sobre datos binarios. Dentro de la estructura de la unidad central de procesamiento (CPU), la ALU cumple una función ejecutiva al procesar datos conforme a las instrucciones emitidas por la unidad de control. Realiza operaciones como suma, resta, desplazamientos de bits, comparaciones y funciones lógicas tales como AND, OR, XOR y NOT. Todas estas operaciones se ejecutan a nivel binario, lo que permite un procesamiento eficiente de la información en sistemas digitales.

La arquitectura de la ALU incluye diversos bloques lógicos y registros auxiliares que posibilitan el procesamiento simultáneo de señales de entrada, el almacenamiento de los resultados en registros de salida, y la generación de señales auxiliares como los indicadores de acarreo, cero, desbordamiento o signo. Estas señales son utilizadas por otros componentes del procesador para tomar decisiones sobre el flujo del programa o la gestión de datos.

La ALU trabaja en estrecha colaboración con otros módulos del procesador, como los registros de propósito general, el decodificador de instrucciones y la unidad de gestión de memoria. Su rendimiento y diseño influyen directamente en la velocidad de procesamiento y en la capacidad de cálculo del sistema completo. Según la arquitectura, la ALU puede estar diseñada como una unidad mono o multifuncional, ejecutando operaciones de forma secuencial o paralela. En sistemas avanzados, puede haber múltiples ALU operando simultáneamente, lo que permite configuraciones de procesamiento paralelo.

En procesadores modernos, la ALU forma parte de estructuras de cálculo más complejas, como unidades vectoriales, pipelines o unidades de punto flotante, ampliando así su capacidad para realizar operaciones matemáticas más sofisticadas. A pesar de los avances tecnológicos y la creciente complejidad de las arquitecturas informáticas, la ALU sigue siendo un componente esencial de cualquier sistema digital, realizando funciones lógicas y aritméticas básicas que constituyen el núcleo operativo de los sistemas informáticos contemporáneos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN