+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Lenguaje de máquina (código máquina) es el nivel más bajo de lenguaje de programación, directamente comprensible por el procesador de un tipo específico. Está compuesto por secuencias de instrucciones codificadas en formato binario que representan operaciones concretas ejecutadas por la unidad central de procesamiento (CPU), como transferencias de datos, operaciones aritméticas, lógicas o saltos condicionales. Cada instrucción en lenguaje de máquina tiene una longitud y estructura determinadas por la arquitectura del procesador e incluye un código de operación (opcode) junto con datos o direcciones sobre las que debe actuar dicha operación.
El lenguaje de máquina está específicamente vinculado a una arquitectura de procesador concreta, lo que significa que un programa escrito en este lenguaje para un tipo de procesador no puede ejecutarse directamente en otro. La ejecución de instrucciones se basa en el conjunto interno de instrucciones del procesador, conocido como ISA (Instruction Set Architecture), que define las funciones disponibles, los registros y los formatos de instrucciones. Un programa en lenguaje de máquina no requiere traducción adicional, ya que constituye el código nativo directamente ejecutado por el hardware.
Debido a su complejidad y escasa legibilidad, el lenguaje de máquina rara vez es utilizado directamente por los programadores. En su lugar, se emplean lenguajes ensambladores, que proporcionan una representación simbólica de las instrucciones máquina, posteriormente convertida en código binario mediante un ensamblador. No obstante, el lenguaje de máquina sigue siendo la base fundamental de la comunicación con el procesador, y su comprensión resulta esencial para el análisis de sistemas de bajo nivel, diagnóstico de errores, desarrollo de compiladores y técnicas de ingeniería inversa. En sistemas embebidos, microcontroladores y en la optimización de código, es común analizar el código máquina para comprender el comportamiento exacto del programa y maximizar el aprovechamiento de los recursos del hardware.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.