+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Conductancia es una magnitud física que describe la capacidad de un elemento o material para conducir corriente eléctrica. Es el inverso de la resistencia y se expresa en siemens (S), siendo una medida de la facilidad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un objeto bajo la influencia de un voltaje aplicado. En circuitos de corriente continua, la conductancia se define como la relación entre la intensidad de corriente y el voltaje, conforme a la ley de Ohm, donde G = 1/R, siendo G la conductancia y R la resistencia.
Desde el punto de vista de las propiedades de los materiales, la conductancia depende del tipo de material conductor, su longitud, sección transversal y temperatura. Cuanto menor es la resistencia eléctrica de un material, mayor es su conductancia, lo que indica que es un conductor más eficiente de corriente. En la práctica técnica, este concepto se utiliza no solo para evaluar conductores, sino también en el análisis de pérdidas de energía, selección de componentes de circuitos y en mediciones eléctricas.
En sistemas de corriente alterna, la conductancia representa la parte real de la admitancia, una magnitud compleja que describe la conducción en circuitos que incluyen elementos reactivos, como condensadores e inductores. Esto significa que la conductancia representa la parte de la conducción que produce un flujo real de energía, en contraste con el componente imaginario, que está asociado con el almacenamiento de energía en campos eléctricos o magnéticos.
En la medición y análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, el conocimiento de la conductancia es esencial para un diseño adecuado, la optimización del consumo energético y la evaluación del rendimiento de conducción. En aplicaciones industriales, la conductancia también se utiliza para determinar las propiedades químicas de líquidos en métodos analíticos conductimétricos, donde los cambios en la conductividad eléctrica permiten identificar y medir la concentración de sustancias iónicas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.