+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Tensión (electricidad) es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un campo eléctrico, y representa la medida de la capacidad de dicho campo para realizar trabajo al desplazar una carga eléctrica. Se expresa en voltios (V) y determina cuánta energía potencial corresponde a una unidad de carga que se traslada entre esos puntos. En el contexto de los circuitos eléctricos, la tensión se define como el trabajo necesario para mover una carga positiva unitaria contra la fuerza eléctrica presente en el sistema.
El fenómeno de la tensión eléctrica se origina por la existencia de un campo electrostático o dinámico, generado por una distribución desigual de cargas o por corrientes variables en el tiempo. En los conductores, como los hilos metálicos, la tensión provoca el movimiento de portadores de carga, lo que da lugar al flujo de corriente. En los aislantes, aunque exista tensión, el movimiento de cargas está muy limitado o completamente bloqueado, lo cual permite su uso como elementos de separación en los circuitos.
En la práctica ingenieril se distingue entre tensiones continuas y alternas, en función de sus características temporales. La tensión continua mantiene un valor constante en el tiempo, mientras que la tensión alterna presenta variaciones periódicas en amplitud, fase y frecuencia. La medición de la tensión se realiza mediante voltímetros u otros instrumentos electrónicos avanzados que permiten analizar las señales en tiempo real.
La tensión eléctrica desempeña un papel fundamental en la descripción de fenómenos relacionados con el flujo de energía, el funcionamiento de dispositivos electrónicos, las interacciones entre cargas, así como en los mecanismos de conversión energética en sistemas electroenergéticos, convertidores y fuentes de alimentación. Como parámetro operativo, la tensión afecta directamente a la seguridad, eficiencia y funcionalidad de los sistemas eléctricos y electrónicos, por lo que su control y regulación constituye uno de los aspectos esenciales de la electrotecnia.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.