+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Retroalimentación (también denominada realimentación o retroacción) es el fenómeno consistente en devolver una parte de la señal de salida de un sistema a su entrada, con el propósito de modificar su comportamiento. Este mecanismo constituye un principio fundamental en sistemas de control, electrónica, biología, economía y muchas otras disciplinas, donde es crucial regular el comportamiento de procesos dinámicos. Gracias a la retroalimentación es posible lograr estabilización, compensación de perturbaciones, mejora en la precisión y ajuste de parámetros del sistema.
La retroalimentación puede clasificarse en negativa o positiva, dependiendo de si actúa de manera estabilizadora o amplificadora sobre el proceso. En el caso de la retroalimentación negativa, la señal devuelta se opone a los cambios en la salida, lo que conduce a la estabilización del funcionamiento del sistema. Este tipo es ampliamente utilizado en sistemas de control de temperatura, velocidad de rotación, tensión eléctrica, así como en mecanismos biológicos de homeostasis. Por el contrario, la retroalimentación positiva refuerza las desviaciones del equilibrio, pudiendo generar efectos en cascada, oscilaciones o inestabilidad, y por ello se emplea deliberadamente en aplicaciones específicas como osciladores electrónicos.
Desde la perspectiva del análisis de sistemas, la retroalimentación introduce dependencia entre valores pasados y actuales de las variables del sistema, convirtiéndolo en un sistema dinámico y a menudo no lineal. Los modelos matemáticos correspondientes utilizan ecuaciones diferenciales o recursivas, y su análisis permite evaluar la estabilidad, velocidad de respuesta y precisión del control. En electrónica analógica, la retroalimentación se implementa mediante circuitos resistivo-capacitivos, transistores o amplificadores operacionales; en sistemas digitales, se recurre a algoritmos de control ejecutados por software.
La eficacia de la retroalimentación depende del diseño adecuado de su arquitectura, la ubicación del punto de medición, el tipo de procesamiento de la señal y el tiempo de respuesta del sistema en su conjunto. En numerosas ramas de la ingeniería, la retroalimentación sigue siendo una herramienta clave para alcanzar el comportamiento dinámico y funcional deseado en sistemas de control y procesamiento de señales.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.