+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Acelerómetro - definición

Acelerómetro es un sensor utilizado para medir la aceleración lineal que actúa sobre el cuerpo en el que está montado. La aceleración puede resultar tanto del movimiento propio del sistema como de la acción de fuerzas externas, incluida la gravedad. Los acelerómetros detectan cambios de velocidad en una o varias direcciones espaciales, permitiendo determinar la dinámica del movimiento, la orientación o las vibraciones.

El principio de funcionamiento del acelerómetro se basa generalmente en el registro de fuerzas de inercia que actúan sobre una masa de referencia colocada dentro del dispositivo. Los acelerómetros modernos, especialmente en la tecnología MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), utilizan estructuras mecánicas microscópicas y sensores capacitivos o piezoresistivos que reaccionan al desplazamiento de la masa respecto al marco de referencia. Estos cambios se convierten en una señal eléctrica proporcional a la aceleración.

Los acelerómetros se utilizan comúnmente en dispositivos móviles, sistemas de navegación inercial, sistemas de seguridad vehicular, robótica, deportes, medicina y en el monitoreo de infraestructura técnica. Dependiendo de su diseño, pueden medir aceleraciones en una, dos o tres dimensiones, y su precisión y rango de medición se ajustan a aplicaciones específicas.

Gracias a su capacidad para detectar cambios de orientación y vibraciones, los acelerómetros son un elemento clave de los sistemas tipo IMU (Inertial Measurement Unit), a menudo utilizados en combinación con giroscopios y magnetómetros. Permiten, entre otras cosas, la rotación automática de la pantalla en teléfonos inteligentes, el registro de sobrecargas en vehículos o el análisis de parámetros de movimiento en estudios biomecánicos.

La sensibilidad del acelerómetro, su rango de medición, la frecuencia de muestreo y la resistencia a interferencias mecánicas o térmicas son parámetros técnicos importantes que determinan su idoneidad en un entorno de trabajo determinado. En sistemas precisos, también es importante el filtrado y calibración de señales para eliminar ruidos y mejorar la precisión de las indicaciones.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN