+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Amplitrón es un tubo de microondas que es una variación de un amplificador de onda viajera, utilizado para amplificar señales de muy alta frecuencia. Pertenece a una clase de dispositivos de vacío, en los que la energía se transfiere de un haz de electrones al campo electromagnético mediante interacciones de ondas guiadas en una estructura de guía de ondas. Funciona según el principio de acoplamiento entre un haz de electrones que se desplaza a lo largo de un campo magnético controlado y una onda electromagnética que se desplaza en sentido contrario, lo que permite una transferencia de energía eficaz.
El elemento clave del amplificador es la guía de ondas en anillo, en la que se propaga la onda electromagnética. Un haz de electrones, emitido por el cátodo y acelerado hacia el ánodo, entra en resonancia con este campo de ondas, lo que conduce a una modulación forzada de la velocidad del electrón. Como resultado de este fenómeno, la conversión de de energía cinética de los electrones en la energía del campo de ondas, dando lugar a una amplificación de la señal de salida.
Los amplitrones son capaces de altas potencias de salida y alta eficiencia, lo que los hace útiles en aplicaciones que requieren generación o amplificación de microondas, como la radiolocalización, comunicaciones por satélite, amplificadores para radares y sistemas-sistemas de transmisión de señales de alta frecuencia. Debido a su funcionamiento en la gama de microondas, los amplificadores suelen funcionar en la banda de los gigahercios.
Aunque, con el tiempo, muchas aplicaciones de los amplitrones han sido sustituidas por-amplificadores de estado sólido, se siguen utilizando en situaciones, en las que se requieren potencias de señal extremadamente altas y un funcionamiento estable en condiciones ambientales extremas. Su diseño requiere un control avanzado del vacío, una conformación precisa del campo magnético y una adaptación exacta de los elementos de la guía de ondas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.