+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

APM (Gestión Avanzada de la Energía) - definición de

APM (Gestión Avanzada de la Energía). La gestión avanzada de la energía (APM) es una especificación desarrollada por Intel y Microsoft, con el objetivo de permitir que el sistema operativo y el software instalado gestionen el consumo de energía de los componentes de los ordenadores personales. Este mecanismo se diseñó en los años 90. Se diseñó en los años 90 y fue una de las primeras soluciones en permitir a los dispositivos ajustar dinámicamente su modo de funcionamiento en función de su carga actual y de la actividad del usuario.

La base de APM era la cooperación entre la BIOS y el sistema operativo, donde el BIOS actuaba como intermediario para la comunicación con los dispositivos de hardware. APM clasificaba los componentes del ordenador - como el procesador, el disco duro o el monitor - según su estado energético, incluida la plena actividad, modo de espera, reposo y apagado. El cambio entre estos estados se diseñó para minimizar el consumo de energía sin afectar a la estabilidad del sistema. Esta solución ha resultado especialmente útil en portátiles, en los que la duración de la batería es un parámetro clave.

Con el tiempo, APM ha sido sustituido por un estándar de gestión de energía más nuevo y avanzado - ACPI (Interfaz avanzada de configuración y alimentación), que ofrece mayor flexibilidad, mejor integración con los sistemas operativos y un control más preciso de los componentes. No obstante, APM ha desempeñado un papel importante en la evolución de los sistemas de ahorro de energía en TI, sentando las bases para futuras soluciones en este campo.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN