+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Arseniuro de galio (GaAs) - definición

El arseniuro de galio (GaAs) es un compuesto químico semiconductor formado por átomos de galio (Ga) y arsénico (As), perteneciente al grupo de compuestos III-V. Se caracteriza por una estructura cristalina de zinc-blenda de zinc y una amplia brecha energética-estructura cristalina de blenda de zinc y una amplia brecha energética directa, que lo hace, lo que lo hace especialmente eficaz en aplicaciones Optoelectrónicas. A diferencia del silicio comúnmente utilizado, El GaAs permite la recombinación directa de portadores de carga, lo que se traduce en una alta eficiencia en la emisión de luz.

Este material también se distingue por su elevada movilidad de electrones, lo que permite la construcción de componentes electrónicos muy rápidos componentes electrónicos. Por ello, arseniuro de galio se utiliza en la fabricación de transistores de alta-transistores de alta frecuencia, amplificadores de microondas, láseres semiconductores, diodos LED, así como en células-células solares de alta eficiencia, especialmente en aplicaciones espaciales. El GaAs también presenta resistencia a la radiación ionizante, lo que aumenta su utilidad en entornos con elevados niveles de radiación.

La fabricación de dispositivos de arseniuro de galio requiere tecnologías epitaxiales avanzadas, como la epitaxia-o la epitaxia de haces moleculares. Aunque estos procesos son más costosos que los del silicio, las propiedades físicas del GaAs compensan estas limitaciones en aplicaciones que requieren alta velocidad y eficiencia energética. El arseniuro de galio también constituye la base de materiales semiconductores más complejos, como el AlGaAs o el InGaAs, lo que permite diseñar estructuras con diversas propiedades electrónicas y ópticas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN