+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Barómetro - definición

Barómetro es un dispositivo de medición preciso utilizado para determinar el valor de la presión atmosférica, empleado tanto en meteorología como en ingeniería ambiental, aviación o navegación. Su función principal es permitir el análisis de los cambios en la presión del aire en función del tiempo, lo que permite pronosticar fenómenos meteorológicos y evaluar las condiciones atmosféricas en una determinada área. Desde un punto de vista técnico, los barómetros se pueden dividir en diferentes tipos, dependiendo del principio de funcionamiento, incluyendo de mercurio, aneroides, electrónicos o piezoeléctricos.

En un barómetro de mercurio clásico, la medición se basa en la altura de la columna de mercurio mantenida por la presión atmosférica en un tubo de vidrio, mientras que en un barómetro aneroide se utiliza una cápsula de vacío elástica que se deforma bajo la influencia del cambio de presión externa. En los sistemas modernos, se utilizan sensores de presión semiconductores que convierten las deformaciones de los elementos membranosos en una señal eléctrica proporcional a la presión. Este tipo de sensores a menudo están integrados con sistemas microprocesadores y pueden realizar funciones de calibración, compensación de temperatura y transmisión de datos en tiempo real.

En el contexto de aplicaciones técnicas, los barómetros son un componente importante de los sistemas de monitoreo ambiental, dispositivos autónomos y estaciones meteorológicas, y su precisión y estabilidad de medición son clave para la fiabilidad de los datos obtenidos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN