+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
BASIC (ang. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) es un lenguaje de programación de alto nivel diseñado a mediados de los años 60 en Dartmouth College por John Kemeny y Thomas Kurtz. BASIC es un lenguaje desarrollado con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la programación para personas que no son especialistas en informática, por lo que su sintaxis y estructura fueron simplificadas en comparación con los lenguajes profesionales de esa época.
Originalmente, BASIC estaba destinado a ser universal y accesible en computadoras académicas, lo que favoreció la popularización de su uso en la educación. Con el tiempo, surgieron muchas variantes e interpretaciones, especialmente en los años 80, cuando se convirtió en uno de los lenguajes más comunes en las computadoras personales domésticas. Fue ampliamente utilizado en sistemas como MSX, Commodore, ZX Spectrum, así como en entornos DOS como QBASIC o GW-BASIC.
Técnicamente, BASIC es un lenguaje imperativo, basado en una estructura lineal, que con el tiempo adquirió capacidades de programación estructurada, modular e incluso orientada a objetos en implementaciones más modernas, como Visual Basic. Este lenguaje permite operar con variables, realizar operaciones matemáticas, procesar datos de entrada y salida, así como implementar lógica condicional y bucles de control.
Aunque BASIC ha sido en gran medida reemplazado por otros lenguajes en aplicaciones profesionales, sigue siendo una etapa importante en la historia de la educación informática y el desarrollo de las computadoras personales. Gracias a su simplicidad, muchos usuarios comenzaron a aprender programación, lo que influyó en el desarrollo de habilidades digitales de generaciones enteras.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.