+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Zumbador - definición

El Beeper es un pequeño componente electroacústico que convierte una señal eléctrica en un sonido de frecuencia fija o modulada. Se utiliza habitualmente como componente de señalización en dispositivos electrónicos y automatismos, actuando como aviso, información o confirmación del funcionamiento del sistema. El funcionamiento del zumbador suele basarse en fenómenos piezoeléctricos o electromagnéticos, según la tecnología utilizada.

Los zumbadores piezoeléctricos utilizan un material piezoeléctrico que, al recibir energía, cambia sus dimensiones, haciendo vibrar la membrana que genera el sonido. Este tipo de diseño tiene un bajo consumo y una larga vida útil, por lo que resulta especialmente útil en dispositivos alimentados por pilas. Los zumbadores electromagnéticos, en cambio, funcionan según el principio de atracción y repulsión de la membrana por medio de un campo magnético generado por una corriente alterna que circula por una bobina.

Estos componentes pueden ser activos o pasivos. Las versiones activas contienen un generador de señales integrado y sólo necesitan una fuente de alimentación para funcionar. Las versiones pasivas requieren una fuente de señal externa a la frecuencia adecuada, lo que permite un control preciso del sonido emitido.

Los zumbadores se utilizan ampliamente en sistemas de alarma, electrodomésticos, relojes, controladores industriales, paneles HMI y equipos médicos. Se caracterizan por una respuesta rápida y la capacidad de generar señales acústicas de intensidad y tono variables, lo que permite utilizarlos tanto como señalizadores de averías como elementos de la interfaz de usuario . A la hora de diseñar sistemas de zumbadores, es importante tener en cuenta los parámetros eléctricos y acústicos del zumbador, así como el método de montaje.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN