+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Bobina es un componente eléctrico cuya función principal es generar un campo magnético en respuesta a la corriente que fluye a través de ella. Consiste en un conductor - generalmente de cobre - enrollado en espiral alrededor de un núcleo hecho de material magnético o aire. Las bobinas almacenan energía en forma de campo magnético, y su comportamiento se describe mediante una magnitud física llamada inductancia, expresada en henrios (H).
En circuitos de CA, la bobina se caracteriza por la reactancia inductiva, que depende de la frecuencia de la señal. Esto significa que actúa como un filtro para suprimir componentes de alta frecuencia. En circuitos de CC, la resistencia de la bobina depende solo de la resistencia de su cable, mientras que la inductancia no tiene un efecto significativo sobre el flujo de corriente una vez que se establece el estado estacionario.
El fenómeno de la autoinducción, es decir, la aparición de una fuerza electromotriz que contrapone al cambio de corriente, es una característica clave de las bobinas. Este efecto se utiliza en circuitos de supresión de interferencias, convertidores de voltaje, filtros y circuitos resonantes. Las bobinas pueden variar en forma y tamaño, desde componentes microscópicos SMD hasta grandes reactancias y transformadores, dependiendo de la aplicación.
La presencia de un núcleo ferromagnético aumenta significativamente la inductancia de la bobina, permitiendo un acoplamiento magnético efectivo en los transformadores. En algunos casos, se usan núcleos con permeabilidad ajustable o devanados divididos para lograr parámetros dinámicos específicos. Las bobinas también son un componente importante de dispositivos electromagnéticos como relés, solenoides y motores eléctricos, donde se utilizan directamente sus propiedades magnéticas para realizar trabajo mecánico.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.