+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Cromonitrilo es un término coloquial para designar un grupo de aleaciones de hierro que contienen cantidades significativas de cromo y níquel, y que pertenecen a la categoría de los aceros inoxidables austeníticos. El término se utiliza principalmente en el lenguaje técnico y artesanal para referirse a materiales con una mayor resistencia a la corrosión , a las altas temperaturas y a la acción de numerosos agentes químicos. Gracias a la presencia de cromo en la composición de la aleación, se forma en la superficie una capa de óxido pasiva que protege al metal de la oxidación. El níquel, por su parte, estabiliza la estructura austenítica y mejora la ductilidad y la resistencia a la fractura.
Las cromoniquelinas se utilizan ampliamente en las industrias química, energética y alimentaria, así como en la construcción de aparatos de laboratorio, accesorios sanitarios, instrumentos quirúrgicos y carcasas de equipos electrónicos. Su alta resistencia a los ácidos y álcalis hace que se utilicen en entornos químicos agresivos donde otros aceros se degradarían rápidamente.
Por sus propiedades mecánicas y su estabilidad estructural a temperaturas variables, los aceros al cromo-níquel también son apreciados en estructuras sometidas a cargas térmicas. Pueden mecanizarse, soldarse y conformarse, lo que los convierte en un material estructural versátil. En la clasificación de las normas técnicas y de ciencia de los materiales, corresponden a aceros con símbolos que incluyen los números 18/8, que se refieren al porcentaje de cromo y níquel, por ejemplo, el acero EN 1.4301, conocido como AISI 304.
En la práctica de la ingeniería, el término "cromo-níquel" también puede utilizarse como sinónimo de ciertos grados de resistencia o alambres resistivos, utilizados en elementos calefactores y resistencias con estabilidad a altas temperaturas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.