+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Densímetro - definición

Un Densímetro es un instrumento de medida utilizado para determinar la densidad o gravedad específica de los líquidos y, a veces, de los semisólidos. Su funcionamiento se basa en el principio de flotabilidad de Arquímedes, según el cual la fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sumergido es igual al peso del fluido que desplaza. En la práctica, el densímetro adopta la forma de un cilindro de vidrio o plástico con un lastre en el fondo y una escala de medición en la parte superior para la lectura directa del valor de densidad.

Durante la medición, el densímetro se sumerge en el líquido sometido a prueba y se fija en una posición de equilibrio; la profundidad de inmersión depende de la densidad del líquido. El valor se lee al nivel del menisco del líquido en una escala calibrada. La escala del densímetro puede graduarse en diferentes unidades: g/cm³, kg/m³, grados Baumé, API, Brix o Plato, en función de la aplicación industrial específica.

Los densímetros se utilizan ampliamente en la industria alimentaria (por ejemplo, control de azúcares en bebidas), química, farmacéutica y petroquímica, así como en laboratorios analíticos. La precisión de la medición depende de la temperatura del líquido, por lo que los densímetros modernos pueden equiparse con compensación de temperatura o funcionar con termómetros de referencia.

Las versiones modernas de densímetros, incluidos los densímetros digitales oscilantes, ofrecen una medición automática basada en un cambio de la frecuencia de oscilación del tubo de medición lleno con la muestra investigada. Estos dispositivos se caracterizan por su alta sensibilidad, tiempos de medición cortos y la posibilidad de registrar y transmitir datos a sistemas de gestión de la calidad o análisis de laboratorio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN