+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Un Divisor De Tensión es un circuito eléctrico básico utilizado para reducir proporcionalmente la tensión de entrada respecto a la tensión de alimentación. Suele estar formado por dos o más elementos pasivos, normalmente resistencias, conectados en serie, aunque en algunos casos también pueden utilizarse elementos capacitivos o inductivos, en función de las características de la señal y los requisitos de la aplicación.
El principio del divisor se basa en la ley de Ohm y en la regla de división de la tensión en un circuito en serie. La tensión total aplicada al circuito se distribuye entre sus elementos en función de sus resistencias. La tensión de salida extraída de un punto intermedio entre estos elementos es función de la relación de sus resistencias, lo que permite obtener con precisión el valor de tensión deseado dentro de un rango especificado.
El divisor de tensión se utiliza ampliamente en sistemas de medida, control y analógicos, donde es necesario igualar niveles de señal, escalar tensiones de entrada o de referencia y producir tensiones de referencia. En electrónica digital, también se utiliza para convertir niveles lógicos entre distintos estándares de tensión.
Al diseñar divisores de tensión, hay que tener en cuenta el efecto de la carga en sus características, ya que conectar una carga de baja impedancia al punto de medida puede perturbar la relación de tensiones e introducir desviaciones no deseadas. En los casos en que se requiere una gran precisión, se recurre a la amortiguación de la señal o a la selección de componentes con un valor de impedancia suficientemente alto .
Aunque el principio del divisor es sencillo, su correcta implementación requiere tener en cuenta una serie de factores prácticos como las tolerancias de las resistencias, los efectos de la temperatura, el ruido y la estabilidad de los parámetros a lo largo del tiempo. En aplicaciones dinámicas, también se utilizan divisores capacitivos, que se analizan en el dominio de la frecuencia utilizando la impedancia compleja.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.