+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La electrostática es la rama de la física que se ocupa del estudio de los fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo y a las interacciones electrostáticas entre ellas. Describe las leyes que rigen las fuerzas eléctricas, la distribución de la carga en las superficies de los conductores, las propiedades de los aislantes y los efectos de los campos eléctricos en los materiales dieléctricos. La electrostática constituye la base para comprender fenómenos electromagnéticos más complejos y tiene aplicaciones tanto en ciencia como en tecnología.
El concepto básico de la electrostática es carga eléctrica, que existe en forma positiva o negativa y es la fuente del campo eléctrico. La fuerza de interacción entre cargas se describe mediante la ley de Coulomb, que es un análogo de la ley de la gravedad, pero teniendo en cuenta el signo de la carga y la posibilidad tanto de fuerzas atractivas como repulsivas. La distribución del campo eléctrico en el espacio se describe mediante el potencial eléctrico y las líneas de fuerza del campo, mientras que en el interior de los materiales dieléctricos se analizan la polarización y el efecto de la constante dieléctrica en el debilitamiento del campo.
En los conductores, las cargas se acumulan en las superficies y se desplazan hacia un estado de equilibrio en el que desaparece el campo eléctrico en el interior del material. En los aislantes, en cambio, las cargas permanecen atrapadas localmente y el campo eléctrico puede penetrar a través del volumen del material. La electrostática también explica fenómenos como la inducción electrostática, el apantallamiento electrostático y la distribución de cargas en álabes y superficies curvas.
Las aplicaciones prácticas de la electrostática incluyen el diseño de condensadores, aislantes y blindajes electrostáticos, así como de dispositivos como electroscopios, impresoras láser, separadores electrostáticos y sistemas de recogida de polvo. El conocimiento de este campo también es esencial para evitar la acumulación incontrolada de cargas en entornos industriales, donde descarga electrostática (ESD) puede provocar daños en los equipos o riesgos de incendio.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.