+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Electricidad estática - definición

La electricidad estática es un fenómeno físico asociado a la acumulación de una carga eléctrica en la superficie de un cuerpo que no se encuentra en estado de conducción. Surge de la separación de cargas eléctricas, normalmente debido a fricción, contacto o inducción electrostática entre materiales diferentes. A diferencia de la corriente eléctrica, que implica el flujo de electrones, la electricidad estática se refiere a un estado en el que las cargas permanecen en reposo, a menudo acumulándose localmente y manteniendo un potencial eléctrico respecto a su entorno durante un periodo de tiempo.

El proceso de la electricidad estática implica la transferencia de electrones de un cuerpo a otro, lo que provoca un exceso de carga negativa en un lugar y una deficiencia en otro. Estos cuerpos cargados interactúan entre sí según la ley de Coulomb y la carga acumulada puede dar lugar a fenómenos como chispas, descargas de corona o la atracción de pequeñas partículas. En muchos casos descarga electrostática se produce rápidamente, acompañada de la emisión de luz, sonido y calor.

La electricidad estática se observa habitualmente en la vida cotidiana, por ejemplo, al quitarse la ropa de plástico, peinarse en seco o caminar sobre una alfombra en una habitación seca. En la industria y la tecnología, puede provocar interferencias en los equipos electrónicos, daños en los componentes semiconductores y riesgos de incendio en entornos combustibles. Por este motivo, se utilizan medidas de protección como la toma de tierra, ionizadores de aire, bandas antiestáticas o materiales electroconductores adecuados.

Los fenómenos de electricidad estática también son importantes en la pintura electrostática, la separación de materiales, la impresión y la filtración de aire. En las ciencias naturales y la ingeniería, la electricidad estática es el punto de partida para analizar interacciones electrostáticas más complejas y las propiedades de los materiales dieléctricos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN