+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Emulador - definición

Un Emulador es un dispositivo o programa informático que permite emular el funcionamiento de otro sistema de hardware o software de forma que el software destinado a la plataforma original pueda ejecutarse en una arquitectura diferente o en un entorno distinto. El propósito de la emulación es replicar fielmente las funciones, interfaces y comportamiento del sistema de origen para que los programas o dispositivos que interactúan con él funcionen como se pretendía originalmente, sin necesidad de su presencia física.

En electrónica e informática, los emuladores se utilizan, entre otras cosas, para probar y depurar software embebido, recrear el funcionamiento de plataformas informáticas históricas, ejecutar aplicaciones móviles en ordenadores personales o ejecutar sistemas operativos heredados. Su funcionamiento se basa en el modelado de componentes clave del sistema original, como los procesadores , la memoria, los buses, los periféricos y las interfaces de entrada/salida, con un nivel de detalle que depende del propósito de la emulación: desde el mapeo de bajo nivel de los ciclos de la máquina hasta las simulaciones funcionales de comportamiento.

Los emuladores se diferencian de los simuladores en que buscan la compatibilidad binaria con el entorno original, permitiendo ejecutar directamente el código máquina existente. Esto los hace útiles para analizar el comportamiento de los sistemas en condiciones cercanas a las reales, como el diagnóstico de fallos en circuitos digitales o la ingeniería inversa. Existen tanto soluciones de software, que se ejecutan como aplicaciones de utilidad, como soluciones de hardware, utilizadas en el proceso de diseño y fabricación de sistemas electrónicos.

Los emuladores modernos suelen combinarse con herramientas de seguimiento del estado de los registros, la memoria y las formas de onda de las señales, lo que los convierte en parte indispensable de los entornos de desarrollo. Debido a la creciente complejidad de los sistemas digitales modernos, la emulación es una técnica clave para crear prototipos, realizar pruebas y garantizar la compatibilidad entre plataformas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN