+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

EPROM (memoria programable borrable de sólo lectura) - definición

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) es una memoria semiconductora no volátil cuyo contenido puede escribirse y borrarse repetidamente, a diferencia de la clásica ROM. Diseñada para almacenar de forma permanente datos que pueden cambiar durante la fase de desarrollo o mantenimiento de un dispositivo, la EPROM representa una etapa importante en el desarrollo de la tecnología de memoria digital.

La estructura de la célula de memoria EPROM se basa en transistores con una denominada "puerta flotante". floating-gate, que es una puerta flotante aislada capaz de almacenar una carga eléctrica. Los datos se escriben inyectando electrones en esta puerta mediante el método de tunelización o el fenómeno de efecto avalancha. La presencia o ausencia de carga en la puerta modifica las propiedades conductoras del transistor, lo que corresponde a los estados lógicos almacenados.

El borrado del contenido de la EPROM se realiza mediante radiación ultravioleta, que elimina la carga acumulada en las puertas flotantes, devolviendo las celdas a un estado no almacenado. Por esta razón, los chips EPROM están equipados con una ventana de cuarzo transparente que permite la exposición al interior de la estructura de silicio. El proceso de borrado requiere una exposición precisa y requiere relativamente mucho tiempo, lo que limita su viabilidad en comparación con otros tipos de memoria más recientes.

Debido a su durabilidad y reprogramabilidad, la EPROM se ha utilizado ampliamente en sistemas integrados, equipos de prueba, controladores industriales y circuitos que requieren la retención de datos sin alimentación. Sin embargo, con el tiempo ha sido sustituida por las memorias EEPROM y Flash, que ofrecen una forma más fácil y rápida de borrar y escribir datos sin necesidad de luz ultravioleta.

A pesar de las limitaciones tecnológicas, las EPROM han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la microelectrónica y aún hoy se utilizan en aplicaciones específicas en las que son importantes la fiabilidad y la resistencia a la sobreescritura accidental de datos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN