+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Onda Estacionaria es un caso especial de interferencia de dos ondas de la misma frecuencia, amplitud y dirección de polarización, que viajan en direcciones opuestas en el mismo medio. Su superposición da lugar a un sistema no divergente de oscilaciones en el que se observan alternativamente zonas de amplificación máxima (flechas) y de extinción total (nodos). Un rasgo característico de una onda estacionaria es que la energía no se transfiere a través del medio en la dirección de propagación, sino que oscila localmente alrededor de puntos de equilibrio.
Matemáticamente, una onda estacionaria se describe como la suma de dos ondas armónicas de sentido opuesto. Su perfil espacial permanece constante a lo largo del tiempo, mientras que la amplitud de oscilación en puntos individuales varía periódicamente en función del tiempo. Los nodos de la onda son los lugares donde la amplitud de oscilación es cero en cualquier momento, mientras que las flechas son los puntos de máxima excursión donde se concentra localmente la energía mecánica o electromagnética.
El fenómeno de la onda estacionaria aparece en diversos campos de la física, como la acústica , la óptica, la electrónica y la mecánica ondulatoria. En las guías de ondas, las líneas de transmisión, los instrumentos musicales o los resonadores, la formación de una onda estacionaria se debe la mayoría de las veces a la reflexión de la onda en los límites del medio o a la discontinuidad de la impedancia. Las condiciones de contorno determinan las longitudes de onda permitidas, dando lugar a mods resonantes discretos.
En el análisis técnico, una onda estacionaria se describe, entre otras cosas, mediante el coeficiente de onda estacionaria (VSWR), que informa sobre la eficacia de la adaptación de impedancias en sistemas de alta frecuencia. La presencia de una onda estacionaria intensa puede provocar pérdidas de energía, distorsión de la señal y sobrecalentamiento local del sistema. Por otro lado, el uso consciente de las ondas estacionarias en sistemas resonantes permite sintonizar frecuencias con precisión, filtrar señales y amplificar oscilaciones en bandas específicas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.