+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fotoelasticidad es el fenómeno físico por el cual ciertos materiales dieléctricos - especialmente sólidos transparentes como el vidrio, policarbonatos o epoxis - exhiben una variación en el índice de refracción en respuesta a esfuerzos mecánicos aplicados. Cuando se somete a esfuerzos internos, el material se vuelve birrefringente, lo que significa que divide la luz polarizada en dos rayos con diferentes velocidades de propagación, dependiendo de la dirección y el valor de los esfuerzos.
Este fenómeno se utiliza en una técnica experimental llamada fotoelasticidad (o método fotoelástico), que permite la visualización y el análisis de distribuciones de esfuerzo en modelos estructurales. Se mide observando la interferencia de luz polarizada que pasa a través de un modelo con esfuerzo colocado entre filtros de polarización cruzada. Los isocromos observados (líneas de igual diferencia en esfuerzos principales) y los isopachos (líneas de igual suma de esfuerzos) forman un patrón de interferencia que puede ser analizado cuantitativamente para determinar la intensidad y orientación de los esfuerzos.
La fotoelasticidad se utiliza en mecánica de sólidos, ingeniería de materiales, biomecánica y en el diseño de componentes de alta fiabilidad donde es importante conocer las concentraciones locales de esfuerzos. Es no destructiva y altamente sensible, lo que la hace útil tanto para la investigación básica, control de calidad o verificación de modelos numéricos MEF (método de elementos finitos). El parámetro característico para un material fotoelástico dado es la constante fotoelástica, que expresa la relación entre la diferencia de los esfuerzos principales y la diferencia de fase observada de los rayos de luz.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.