+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El peligro en los sistemas digitales es el fenómeno de un cambio no deseado y a corto plazo en el estado lógico de la señal de salida que se produce a pesar de los valores constantes o predecibles de las señales de entrada. Surge como resultado de diferencias en los tiempos de propagación de las señales en diferentes caminos lógicos, lo que lleva a una inconsistencia temporal en el estado lógico que puede interferir con el funcionamiento del sistema. Los riesgos son especialmente importantes en los circuitos combinacionales , contadores, registros y cualquier sistema que funcione de forma sincrónica, donde incluso un breve impulso puede afectar a un cambio de estado incorrecto.
La aparición de juegos de azar es consecuencia de las propiedades físicas de las puertas lógicas reales , que -a diferencia de los modelos ideales- no cambian de estado inmediatamente, sino con un retardo que depende de su diseño y carga. Las variaciones en estos retardos pueden llevar a una situación en la que la salida del circuito adopte el valor lógico incorrecto durante una fracción de microsegundo, aunque el estado de las entradas teóricamente no debería causarlo.
Los peligros pueden clasificarse en estáticos, dinámicos y funcionales, entre otros, en función de la naturaleza de la señal errónea y del contexto en el que se produce. En la práctica, su presencia dificulta el diseño de sistemas digitales fiables, sobre todo en circuitos de alta frecuencia o en los que las señales pasan a componentes sensibles a impulsos de interferencia.
Para minimizar el riesgo de "gambles" se utilizan técnicas de diseño adecuadas, como la sincronización de señales, la inserción de retardos adicionales, el diseño tolerante a errores de temporización o el uso de circuitos secuenciales con formas de onda de reloj controladas con precisión. La comprobación de la presencia de "gambles" es un paso importante del análisis de temporización en el diseño de circuitos digitales y a menudo se apoya en herramientas de simulación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.